Renesas Synergy™

FAQ 1003339 : PCからエミュレータ、ターゲット・ボードへは、電源供給していますか?

回答

PCからエミュレータを通してターゲット・ボードへは電源供給していません。


ターゲット・ボードへの電源供給は、対象デバイスの動作電圧を参考にして、 安定化電源等で供給してください。
エミュレータの電源は、専用の電源アダプタ(IE-70000-MC-PS-B)を使用してください。
また、エミュレータのターゲット・インタフェース電圧は、 エミュレーション・ボード上のターミナルピンへ、 対象デバイスの動作電圧と同じ電圧を供給してください。
デバッガのコンフィギュレーション・ダイアログ内の"動作電源選択エリア"では、 エミュレーションCPUに入力する電源に「Target」を選択してください。


なお、使用するエミュレーション・ボードよって接続位置等が異なるため、 エミュレーション・ボードのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

 

適用製品

MINICUBE2[QB-MINI2]
ID78K0-QB
ID78K0S-QB

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください