Renesas Synergy™

FAQ 1007890 : アーカイバを起動して、ライブラリを作成するには?

回答

実行ロード・モジュールを作成するか、ライブラリを作成するかは、 プロジェクトの設定時に決定します。
つまり、ライブラリを作成する場合、そのためのプロジェクトを作成することになります。


PM+で、「V850 Series Common Library」、「V850 Series Library」、「V850E Core Common Library」、「V850E2 Core Common Library」を選択したとき、ライブラリ(アーカイブ・ファイル)、およびリンク前のオブジェクト・ファイルがPM、PM+で作成するターゲットとな ります。


  (PM+)


この場合、Cコンパイラ、アセンブラ、アーカイバのオプション設定メニューが表示されます。
プロジェクトのビルドでは、アーカイバが起動され、終了します。

アーカイバにより生成されるアーカイブ・ファイルのデフォルト名は、 プロジェクト・ファイル名の拡張子を“.a”に変えたものとなります。
ファイル名は、アーカイバのオプションで指定することができます。


PM+では、複数プロジェクトの管理が可能です。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください