Renesas Synergy™

FAQ 1007883 : コンパイルするファイルの順番を変えるには?

回答

コンパイルする順番は、プロジェクトに登録されているソース・ファイルの順番となります。

  1. PM+の[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトの設定...]をクリック。
  2. 表示されるプロジェクトの設定ダイアログで、 "ソースファイル"をクリック。
  3. 表示されるソース一覧から、順番を変えたいソース・ファイル名をクリック。
  4. <↑>、または<↓>ボタンをクリック(PM+)。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください