Renesas Synergy™

FAQ 1003301 : QB-78K0MINIとMINICUBE2は何が違いますか?

回答

QB-78K0MINIは、78K0専用のオンチップ・デバッグ・エミュレータです。
対してMINICUBE2は、78K0S、78K0、78K0R、V850のALL Flashマイコンのほとんどに対応したプログラミング機能付きオンチップ・デバッグ・エミュレータです。

QB-78K0MINIでできることは、すべてMINICUBE2で可能です。
QB-78K0MINIは、2008年4月をもって廃止品となりましたので、今後は、MINICUBE2をご使用ください。

 

適用製品

MINICUBE2[QB-MINI2]
QB-78K0MINI

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください