Renesas Synergy™

FAQ 1007836 : コマンド・オプションを指定するには?

回答

コマンド(ca、as、ld、romp、hx、ar)のオプションをPM+で指定するには、 プロジェクトを設定後、PM+の[オプション]メニューから行います。
プロジェクトの設定時に、使用するデバイスとしてV850マイクロコントローラのデバイスを指定すると、 PM+の[ツール]メニューに各コマンド・オプション用のメニューが追加されます。


 
プロジェクトの設定では、必要な情報を保存するプロジェクト・ファイル、 タイトル、プロジェクト・ディレクトリと、使用するデバイスを指定します。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください