Renesas Synergy™

FAQ 103644 : H8SX/1600SeriesとH8SX/1500Seriesの違いは何ですか?

H8SX/1600Seriesは最大動作周波数が50MHz※1で外部拡張が可能です。

H8SX/1500Seriesは最大動作周波数が48MHz※2のシングルチップマイコン※3です。

※1:H8SX/1650及び1657Fは最大動作周波数が35MHzです。

※2:H8SX/1527Fは最大動作周波数が40MHzです。

※3:シングルチップマイコンとは外部拡張機能を持たないマイコンです。

適用製品

H8SX/1600
H8SX/1663
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
H8SX/1622
H8SX/1500
H8SX/1580
H8SX/1544
H8SX/1520R
H8SX/1520
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください