Renesas Synergy™

FAQ 1003198 : IECUBEの出力ポート(Highレベル電圧)が3.0Vになりますが、なぜですか?

回答

IECUBEがターゲット・システムと接続している場合、Highレベル電圧はIECUBEの内部電源ではなく、ターゲット・システムから供給されている 電源電圧に依存します。
したがって、電源電圧がポート番号P20~P27であればAVREFに、それ以外のポート番号の場合はVDDに依存します。

ターゲット・システムから電源電圧(AVREF、VDD)として3.0Vを入力していないか確認してください。
なお、IECUBEがターゲット・システムと接続していない場合には、約5.0Vの内部電圧が供給されます。

 

適用製品

IECUBE

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください