Renesas Synergy™

FAQ 1002613 : 変換ソケット EV-9200G-80の重量及び、大きさを教えてください。

回答

実測値として以下のとおりです。
重量 : 80g
寸法 : 132×95×27 (mm)

なお、この測定値はそれ程厳密なものではありません。

 

適用製品

IE850 (旧 IECUBE2)
IECUBE

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください