Renesas Synergy™

FAQ 105589 : 【低電圧検出/LVD】 Hバージョンにおいて、電圧低下検出回路の動作を停止することはできるか? [2006/01/13]

マイコン動作中は停止することはできませんが、RAMバックアップモード時は停止します。
SVDE命令実行で、RAMバックアップモード時も動作させることができます。 (#105599)

適用製品

4508
4509
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください