Renesas Synergy™

FAQ 105021 : 【低消費電力機構】 なぜ、EPOF命令実行前に、割り込み禁止状態にしなければならないのか?[2003/07/04]

パワーダウンモードに遷移する際は、EPOF命令とPOF命令またはPOF2命令を連続実行する必要があり、この2つの命令の間で割り込みが発生すると、 割り込みルーチンから復帰してもパワーダウンモードに遷移しなくなります。このため、EPOF命令実行前にDI命令を実行して割り込み禁止状態にしてくだ さい。 (#102430)

適用製品

4559
455A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください