Renesas Synergy™

FAQ 106689 : 【端子】 CNTR0出力の初期出力レベルは? [2007/06/21]

CNTR0出力の初期出力レベルは"H"(ハイインピーダンス状態)です。

P12/CNTR0機能選択ビット(W53)=0のとき、端子からはポートP12の出力ラッチの値が出力されますが、内部ではCNTR出力は初期化("H")された状態になります。(#106711)

適用製品

4508
4509
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください