Renesas Synergy™

FAQ 105078 : 【タイマ】 タイマ2、LCのカウント開始タイミングと動作開始時のカウント時間について [2005/01/18]

 

タイマ2、LCは動作開始(①)後、最初のカウントソース立ち下がり後の立ち上がり(②)からカウントを開始します。
タイマ及びカウントソースの動作開始タイミングによって、カウント開始後、最初のアンダフローまでの時間(③)は、以降のアンダフロー間の時間(④)と異なります。 (#102562)

適用製品

4559
455A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください