Renesas Synergy™

FAQ 1004545 : プログラムが、最も高速に処理ができるのは、どのエリアですか?

最も高速な処理が可能なのは、内部ROM (フラッシュを含む) にプログラムを配置したときです。
内部のメモリからは、最速では 1クロックで 32ビットの命令をフェッチできます。
一方、外部からのフェッチは16ビット幅になり、しかも1クロックではフェッチできません。

備考
V850E/ME2の場合には内部ROM (フラッシュを含む) はございませんが、大容量の RAMを内蔵しており、
そこからは 1クロックで 32ビットの命令をフェッチできます。
また、外部バスの幅も 32ビットになっております。

 適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください