Renesas Synergy™

FAQ 1007145 : DMA を同じ条件で繰り返そうとしていますが、1回しか起動しません。

DMAが開始する条件としては以下の条件が必要です。
ENnビット=1
TCnビット=0
1度、DMAを実行して終了した場合には、TCnビットが 1 になりますので、この状態で DMA を 起動しようとしても起動できません。DMA が終了したら必ず、DMAチャネル・コントロール・レジスタを 読み出して、TCnビットをクリアしてください。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください