Renesas Synergy™

FAQ 1006548 : 78K0/KB2を8MHzで動作させている。入力されるパルスの幅(280,000u秒や70,000u秒)の測定ができるか。

問題は測定精度ですが、16ビット・タイマ・カウンタ(以下タイマ00と呼ぶ)を8MHzのクロックを1/256に分周した32u秒のカウント・クロック で動作させると、2,097,152u秒まで測定可能です。32u秒の精度でよければ、タイマ00をキャプチャ動作で使用することで、測定可能です。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください