Renesas Synergy™

FAQ 1006214 : フォトカプラはどの様なセットに応用できるのですか?

フォトカプラの大きな特徴として「入出力間を電気的に絶縁分離することが可能 」があります。図1にそのイメージを示しますが、この電気的なつながりが無い状況から「GND電位が異なる回路間を結ぶことが出来る」、更にはGNDが 別々であることから「(共通とした場合の)GNDノイズの影響を防ぐ」ことが出来るとの利点があります。
これらの利点を活かしエアコン、スイッチング電源などに応用されています。
具体的な応用事例は下記URLを参照して下さい。

エアコン用電源
https://www.renesas.com/ja-jp/solutions/key-technology/power-management/air-conditioner.html

汎用インバータ
https://www.renesas.com/ja-jp/solutions/factory/common-technologies/general-purpose-inverter.html

その他(Key Technologyトップ)
https://www.renesas.com/ja-jp/solutions/key-technology.html

図1

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください