Renesas Synergy™

FAQ 105708 : オンチップオシレータクロックからメインクロックに移行する場合の注意事項は?

オンチップオシレータクロックからメインクロックへの移行は、下記の状態で行ってください。

 

  1. メインクロックの発振が安定している
  2. CM06ビットが"1"(8分周モード) なお、メインクロックの発振が安定するまでは、CM15ビットを"1"(発振駆動能力 High)にしておいてください。

 適用製品

M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/6C
M16C/5L
M16C/56
M16C/5LD
M16C/56D
M16C/5M
M16C/57
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください