Renesas Synergy™

FAQ 106212 : SH-2マイコンの外部入力クロックと動作周波数の関係について教えてください。

SuperHマイコンへ入力されたクロックは内蔵のPLL回路で逓倍され、さらに分周器を経由して内部クロックを生成します。

例えば、SH7145の場合、外部クロック入力は最大12.5MHzで、内蔵のPLL回路で4逓倍してシステムクロック50MHzで動作します。

外部入力クロックとして、直接50MHzを入力することはできませんのでご注意ください。

適用製品

SH7211
SH7206
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7606
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7065
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください