Renesas Synergy™

FAQ 1002704 : uPD784038において、3.3Vでの外付け発振子の MAX周波数は? 3.3V時における、最速の 78K4デバイス名及び外付け発振子の MAX周波数は?

78K4の中で 3.3Vで最も速いデバイスは uPD78403Xです。この時の発振子は 16MHzです。

適用製品

UPD78403x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください