Renesas Synergy™

FAQ 107427 : 【A/Dコンバータ, 低消費電力機構】 A/Dコンバータ使用時、消費電流の抑制方法はあるか。 [2009/08/05]

次のような方法があります。

  1. 必要なときのみ、A/D変換を行うようにしてください。
  2. ウェイトモード、ストップモード時、次のような処理をしてください。
    • A/D入力端子:外部で“H”または“L”に固定
    • A/D変換を終了させる
      (A/D変換終了ビットが“1”であることを確認)

 

適用製品

3803H
3803L
3850A
3858
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください