FAQ 1000564 : 何故A/DコンバータはD/Aコンバータよりチャネル数が多いのですか?

A/DコンバータはD/Aコンバータよりチャネル数が多い理由は、A/Dコンバータは、サンプリングの後は変換回路を共通化でき、変換は離散的でも問題な いですが、D/Aコンバータは、全ての出力にD/A変換回路が必要となります。しかも連続的に出力しておく必要があり、チャネル数が多いと数に伴い回路が 大きくなりチップ面積が増えてしまうため、 D/Aコンバータのチャネル数を増しにくい事情があります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください