Renesas Synergy™

FAQ 1007066 : HALTモードの場合の処理時間はどれ位になりますか?

以下のような処理と時間が考えられます。

処理 クロック数 条件
割り込み受け付けまでの時間 約10  
A/D起動処理 7  
A/D変換1回の時間 144 uPD78F0034B, 12MHz, 4.5V
120 8.38MHz, 4.0V
96 5MHz, 2.7V
2回の変換に必要な時間 288 uPD78F0034B, 12MHz, 4.5V
240 8.38MHz, 4.0V
192 5MHz, 2.7V
CPUと A/Dの非同期による
処理待ち(最悪1周期として)
144 uPD78F0034B, 12MHz, 4.5V
120 8.38MHz, 4.0V
96 5MHz, 2.7V
2回目変換完了割り込み待ち(*1) 10  
変換値の読み出し 8  


これらを合計すると概略で以下のような時間となります。

クロック数 処理時間 条件
467 約40us uPD78F0034B, 12MHz, 4.5V
395 約50us 8.38MHz, 4.0V
323 約65us 5MHz, 2.7V


(*1)
1回目でも必要な処理ですが、時間としては2回目の変換動作と平行して処理されるので、
計算では2回目しか出てきません。

適用製品

UPD78003xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください