Renesas Synergy™

FAQ 1000113 : 掃引モード時*の変換時間はどのように考えればよいか?

該当製品のA/Dコンバータでは、掃引モード*の端子切替時間を考慮する必要がありません。
このため、変換時間は下記のとおりになります。

[変換時間]=[1端子あたりの変換時間]x[A/D掃引端子数]

*掃引モード:単掃引モード、繰り返し掃引モード0、繰り返し掃引モード1を示す

適用製品

M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください