Renesas Synergy™

FAQ 1011259 : R-IN32M3のP0xやP7xのようにリセット時にフローティングになるポートを出力として使用する場合はプルアップまたはプルダウン等の処理は不要でしょうか?

R-IN32M3は、P0xやP7xのほかP2xとP6xのようにリセット時にフローティングになるポートをリセット後に出力ポートとして使用する場合でも、プルアップ/プルダウンの処理が必要です。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください