Renesas Synergy™

FAQ 1006190 : 伝達遅延時間(H→L):tPHL、伝達遅延時間(L→H):tPLHとは?

発光側にパルスで順電流(IF)を流したときの、順電流変化から出力電圧変化までの遅れ時間を示します。
「立ち上がり時間:tr/立ち下がり時間:tf」と似ていますが、この様に定義が異なり「入力の変化に対する出力の変化まで」の時間を意味しています。

以下にPS9117Aデータシートに記載する伝達遅延時間および測定回路を示します。


適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください