Renesas Synergy™

FAQ 1009200 : 使わない端子はどうすれば良いのでしょうか。

(1) MOS 型半導体(uPDxxx など)の入力端子
オープンにすることはできません。入力端子は、電源かグランドへ接続してください(内部でプルアップかプルダウンされている場合を除く)。

(2) 出力端子
通常オープンで構いません。ただしオープン・ドレーン形式の出力端子は、静電気による破壊防止のためトランジスタがオンした状態の電位に接続しておくことをお勧めします。

(3) 入出力端子(データ・バスやアドレス・バス、I/O ポートなど)
機能によって処理の方法が異なります。出力モードに設定可能な場合は、出力モードにします。
この場合は出力端子と同様です。
入力になる可能性がある場合は、適当な抵抗でプルアップ(またはプルダウン)してください。


なお、RF/マイクロ波/表示デバイスでは、製品によって処理方法が異なりますので、販売員にご相談ください。ただし、多チャンネル内蔵のフォトカプラに関しましては、未使用チャネルの全端子をグランドなどに接続して同電位にするか、オープンでもかまいません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください