Renesas Synergy™

FAQ 105118 : VCC-BUSへの印可電圧はどうすればいいのでしょうか? [2005/02/09]

VCC-BUSはバス制御端子(バス制御機能が割り付けられた端子をポート等の機能で使用する場合も含む)への供給電源です。
VCC-BUSの端子処理は、使用する動作モードに関わらず、推奨動作条件の電圧を印加してください。
VCC-BUS=5.0Vまたは3.3V
ただし、バス制御端子を使用する場合は、バス信号電圧に合わせてください。

適用製品

32180
32182
32185
32186
32192
32195
32196
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください