Renesas Synergy™

FAQ 1009067 : トランシーバ(Transceiver)

トランスミッタ・レシーバの略称で、送信機能と受信機能を組み合わせたものです。一般には無線機のトランシーバを連想しますが、ディジタル回路では双方向バスの入出力切り替えを行うバス・トランシーバが利用されます。これにより、バス・アービトレーションができます。バス・バッファとの違いは、バッファの入力と出力が双方向で共通になっていることです。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください