Renesas Synergy™

FAQ 1009056 : バス・サイクル(Bus Cycle)

マイコンが命令実行をするときに、インストラクション・サイクルのうちバスを駆動する期間のことです。CPUの基本機能には、演算とI/Oやメモリに対する入出力がありますが、このうち入力と出力でバスを駆動し、それぞれリード・サイクルとライト・サイクルとなります。
最近のマイコンでは、内部処理が高速化されており、内部バスと外部バスで処理速度が異なります。マイコン内部のメモリにある命令の実行では、1バス・サイクルで命令フェッチができます。

 【ティー・ブレイク】
バスはひとかたまりのデータを同時に伝える束線のことで、乗り物のバスと同じイメージなので、このように呼ばれています。通常はアドレス・バスとデータ・バスを指し、これらによって、複数のデバイスの接続が容易になります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください