Renesas Synergy™

FAQ 1007341 : FlashSetInfo関数の戻り値0x05(パラメータ設定エラー)が発生しました。このエラーが発生する要因を教えてください。

発生要因は以下の二つです。

  • 指定されたブート領域最終ブロック番号が製品のブロック数を越えた場合
  • 禁止されているセキュリティ情報を許可にした場合

参考にFlashSetInfo関数の戻り値一覧表を以下に示します。

FlashSetInfo関数の戻り値一覧

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください