Renesas Synergy™

FAQ 1004550 : UART方式で専用フラッシュ・ライタを使用する際、 V853の動作周波数は決められた値にしなければならないのでしょうか?

フラッシュ書き込み時には基本的に 10MHz以上のクロックにする必要があります。
これ以外には、UARTボー・レートの誤差を小さくできるような周波数(伝送周波数の整数倍、例えば 19.6608MHz等) をご使用になることをお奨め致します。

適用製品

V853
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください