Renesas Synergy™

FAQ 1007281 : V850から 16ビット長にて同期式のシリアル信号を出したいのですが可能でしょうか?

これはバイト間の期間がどの程度まで許されるかによります。
一般のV850シリーズでは 8ビットの通信を 2回繰り返すことでの対応になります。
このときの 1バイト目と 2バイト目の間隔で CPUの処理が間に合えば使えるかと思います。
CPUの処理が無理な場合に、 V850/SB1にはハードウエアとして 16ビット長までの同期通信が可能なシリアル通信機能が内蔵されておりますので、 こちらをご使用頂くのがよろしいかと思います。

 適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください