Renesas Synergy™

FAQ 1005757 : 会社案内に掲載されている「半導体ソリューション」というのは、どういう意味ですか。

お客様がシステムを設計されるにあたって、より早くゴールに到達していただけるよう、用途に応じて機能や性能の最適化を図った半導体デバイス(ICやディスクリート製品など)のことです。半導体デバイスで提供される機能は、制御、駆動、データ処理、信号処理などです。お客様は、システムに必要な半導体デバイスを組み合わせて、駆動機構や入出力部品などを接続したり、マイコンのプログラムを搭載したりすれば、そのシステムが完成します。
また、半導体デバイスだけでは実現困難な機能については、マイコンと組み合わせて使用する、用途ごとのミドルウエアやリアルタイムOSといったソフト製品も用意しています。
なお、マイコン製品などについては、お客様での開発を強力にサポートするため、自社だけでなく協力会社(パートナ)とともに、開発ツールや評価キット、各種ドライバなどの開発環境も提供しています。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください