Renesas Synergy™

FAQ 105421 : 10ビットPWMを使用しているのですが、Highの信号が出力されません。

H8/3802グループ、H8/38004グループ、H8/38104グループ、H8/38024グループ、H8/38124グループでは、P90 - 95はNMOSオープンドレイン端子となっておりますので、プルアップを付加していただく必要がございます。

 

 

適用製品

H8/300L Super Low Power
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください