Renesas Synergy™

FAQ 1010642 : 製品の電気的特性はどのように測っているのですか?

MOSFETの電気的特性は、MOSFET現品を専用の半導体テスターを使って実測しています。
測定条件は、測定前テスターに設定しておきます。半導体テスターは、内部で設定した条件に従って測定対象となるMOSFETに加える電圧・電流を制御し、各特性項目ごとに計測された電圧値・電流値を計算して、特性項目の測定結果を表示するように作られています。

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください