Renesas Synergy™

FAQ 1005977 : オペアンプの大振幅電圧利得(Av)とは?

開放電圧(負帰還をかけず)利得ともいわれ、データシートでは直流における差動電圧利得を示しています。100dB(10万倍)前後がオペアンプとして標準的な値です。
以下に汎用オペアンプuPC151のAv-f特性を示しますが、周波数が高くなるに伴いAvは減少する傾向を有しています。

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください