Renesas Synergy™

FAQ 107107 : I2CバスI/Oエキスパンダ及びI2Cバスコンバータで複数の製品をカスケード接続する場合、製品の組み合わせに制約はありますか?

(1)複数の製品をカスケード接続する場合は、なるべく転送データフォーマットのデータ長やMSB first/LSB firstが同じ製品同士をご使用することを推奨します。

 転送データ長の異なる製品やMSB first/ LSB firstの製品を混在してカスケード接続する場合は、MCUなどで製品の混在に合わせて転送データを組立てください。

(2)M62376の3線式シリアルバスは他の製品の3線式シリアルバスとは仕様が異なりますので、M62376と他の製品を混載してカスケード接続をしないでください。

適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ(コンバータ)
I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください