Renesas Synergy™

FAQ 1005965 : DSP UPD77210のクロックの切り替えタイミングに関する注意事項 (クロック)

システム・クロックの切り替えを行うとき、切り替え前後よりも長いハイ・レベル幅を持つ調整用のクロックが挿入されます。その間に受け付けられた割り込み要求については、正常に検出できない可能性があります。システム・クロックが切り替えられるときには、割り込み要求が発生しない状況で行ってください。

挿入されるハイ・レベル幅についてはシステム・クロック切り替えに関する注意事項 (クロック) を参照してください。
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください