Renesas Synergy™

FAQ 104964 : 【フラッシュメモリ】 M3T-ICC740及びM3T-SRA74でコンパイル・生成したファイルは、M16C Flash Starter(M3A-0806)に対応しているか。[2005/03/03]

M3A-0806で使用するにはモトローラS2フォーマットへ変換が必要です。ファイルフォーマットを変換するには、M3A-0806の実行ファイルに付属の変換用ソフト"HEXTOS2"をご使用ください。なお、M3A-0806に関しては こちらもご参照ください。 (#102846)

適用製品

3803H
3803L
3850A
38D2
38D5
M3A-0806
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください