Renesas Synergy™

FAQ 103894 : 周辺機能の入力端子として使用する場合、PSレジスタ(機能選択レジスタA)は、どのように設定すればよいか。

PDレジスタの対応するビットを"0"(入力ポート)に設定して、PSレジスタの対応するビットを"0"(入出力ポート)に設定してください。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください