Renesas Synergy™

FAQ 1002574 : UPD703107データ・シートの出力遅延時間について

Q : 質問

V850 uPD703107 のデータ・シートを見ると、
データ出力遅延時間(対CLKOUT↓) [36] 2~13nsec
データ出力遅延時間(対CLKOUT↑) [37] 2~13nsec

でクロック分の差異がありませんが、これは正しいのでしょうか?


A : 回答

これは間違いではありません。

[36] は出力バッファが出力を開始するタイミングであり、
[37] は出力したデータが確定するタイミングを示しています。

従って [36] で示された所から [37] で示された所までは複数の線で示されていますが、 これはデータが不定となることを示しています。

[36] はその直前のデータ・リード後のバスのフローティングと、 次のデータ・ライトでのバスの出力のぶつかり合いを確認するための規格です。
ライト動作そのものに関する場合には [37] の規格を使用してください。

 

適用製品

V850E/MA1
UPD703107
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください