Renesas Synergy™

FAQ 1007094 : X1入力周期について、PLLモードで 5MHzを入力しても問題はないか?

はい、PLLモードで5MHzを入力しても問題ありません。
uPD70F3003Aの動作周波数は 5MHz~33MHz (A/D使用時)ですので、 PLLモードでのクロック入力周波数として、5MHzを入力することは問題ありません。
ただし、CKCレジスタで内部動作クロック周波数をクロック入力周波数の 1/2 の周波数に設定した場合には A/Dコンバータは使用できません。

 

 

適用製品

V853
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください