Renesas Synergy™

FAQ 104831 : 【A/Dコンバータ】 STP命令を実行すると、A/Dコンバータ はどのような状態になるか。[2003/12/08]

STP命令を実行した、その時の状態のままでストップモードになります。A-D変換が終了したのを確認した後、STP命令を実行してください。A-D変換の途中でストップモードに入ると、ストップモード時もA/ Dコンバータには電流が流れます。その後復帰した場合、変換結果は不定になります。 (#103065)

 

 

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください