Renesas Synergy™

FAQ 1007116 : ハンドラ・アドレス部は 16バイトまで使用しても問題ないでしょうか?

各ハンドラ・アドレスで 16バイト分は確保されておりますので、その分は使用されてもかまいません。
16バイト以下で済む場合にはそれだけで終了ですし、 不足する場合には残りの処理を別のところに配置して、そこに分岐させることに問題はございません。
ただし、この場合はレジスタを1つ使用してしまいます。この点を認識して処理してください。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください