Renesas Synergy™

FAQ 1009147 : 電気角と機械角(Electric Angle and Mechanical Angle)

ステッピング・モータ用ドライバが、ステッピング・モータのコイルに流す交流電流の角度のことを電気角と言い、それによって、実際にモータが回転する角度 を機械角と言います。
例えば、8極2相で、36枚の小歯を持つステッピング・モータの場合、ある極に交流電流を一周期分(電気角を360度)流した時、実際にモータは360 度÷36枚=10度(機械角)回転します。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください