Renesas Synergy™

FAQ 1009081 : bps(Bits Per Second)

シリアル通信での、1秒あたりの転送ビット数を表す、データ転送速度の単位です。UARTなどでは「ボー」を用い、データ転送速度を「ボー・レート」と呼びます。
なお、データ部分の転送は定義された速度で行われますが、データ通信は一定データ量ごとに区切ったフレームで行われるので、各通信プロトコルのフレーム処 理がオーバヘッドとなり、転送に要する時間は、データ量を転送ビット速度で除算した時間より長くなります。また、そのデータ転送より優先度の高い処理が介 入すると、より長い時間を要します。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください