Renesas Synergy™

FAQ 103861 : ロングワード単位でアクセスする命令では、必ず、下位ワード、上位ワードと連続して、CSが"L"出力となるのか?

同じCS領域内のアドレスが、連続して出力される場合(下位ワードと上位ワードが連続したサイクルで書き込まれる場合など)には、CSは連続して"L"出力となります。しかし、アクセスは、常に下位ワード、上位ワードの順に 連続して実行されるわけではありません。
また、プログラムフェッチやDMAのサイクルが、間に挿入されることがあります。この場合、CSの"L"出力は連続しません。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください