Renesas Synergy™

FAQ 1004592 : uPD70F3032Aで、P110/A1/WAIT ピンのウエイト機能を使用する場合も、 ポート3,10,11 (P110/A1/WAITピン以外) はアドレス出力として使用できますか?

そのような動作はできません。
ウエイト機能を使用したい場合には、マルチプレクス・バス・モードをご利用ください。

適用製品

V850/SB1, V850/SB2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください