Renesas Synergy™

FAQ 1004567 : 直接外部I/O にアクセスできる場合、8bitデータ・バスの I/Oにアクセス可能でしょうか?

V850E/MS1には各メモリ・ブロック毎に、バス幅が 8ビットか 16ビットかを指定する機能 (バス・サイジング機能) があります。
これを使用することで、8ビット幅のデバイスを使用できます。

適用製品

V850E/MS1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください