Renesas Synergy™

FAQ 1008752 : ボルテージ・フォロワ(Voltage Follower)

オペアンプを利用した非反転増幅器で、出力信号をマイナス側へ100%帰還した回路で、全帰還とも呼ばれます。その名は、出力電圧が入力電圧に追従する(ゲイン=1)ことに由来します。
この回路では、ゲインはありませんが、入力インピーダンスが高くて出力インピーダンスが低いので、インピーダンス変換に利用されます。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください